This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:安全密钥保护

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, UNIFLASH, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/982349/cc3100mod-security-key-protection

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC3100

Simplelink Wifi 团队、

此问题适用于已将 CC3100MOD 设计为 STA 且产品在现场的客户。  他们担心有人能够通过打开产品并从闪存中读取来获取 Wifi 密钥。

安全密钥(WPA2密钥)存储在闪存中时是否加密?

例如、可以通过将 CC3100连接到 PC 并使用 Uniflash 来读取密钥吗?  (或类似)

是否可以通过绕过主机 MCU 并使用 sl_WlanProfileGet ()等命令来读取密钥?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    密码会保持加密状态、主机(或 uniflash)无法读取密码。

    BR、

    Kobi