主题中讨论的其他器件: CC3120
大家好、TI 专家、
我的客户正在使用 CC3120MOD 进行开发。
他们想知道如何在直接 SPI 编程后检测正在进行的格式化过程。
因为他们希望在格式化过程中不能关闭电源。
它们通过主机 MCU 运行直接 SPI 编程。
电路设计已经完成、无法更改为 UART 编程。
请给我一些建议吗?
此致、
Yojiro
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、TI 专家、
我的客户正在使用 CC3120MOD 进行开发。
他们想知道如何在直接 SPI 编程后检测正在进行的格式化过程。
因为他们希望在格式化过程中不能关闭电源。
它们通过主机 MCU 运行直接 SPI 编程。
电路设计已经完成、无法更改为 UART 编程。
请给我一些建议吗?
此致、
Yojiro
Yojiro、您好!
CC3120MOD 具有针对首次启动的时序要求、 数据表中的第8.12.1节"上电排序 :https://www.ti.com/lit/swrs205"对此进行了说明。 在 FW 初始化(T3)期间、会出现解压缩 Gang 映像的格式。
此致、
Sarah
大家好、Sarah - San、
我们收到了客户的意见。
使用外部 SPI 接口写入闪存后、它们在打开电源后至少等待 T3 (1.35秒)、然后执行 sl_Start 和 sl_DeviceGet 以获取版本。
他们说、写入后的第一次引导时、sl_Start 将立即成功、但 sl_DeviceGet 需要10秒以上的时间才能响应。 从第二次开始、sl_DeviceGet 将立即响应。
如果在使用外部 SPI 接口写入闪存后首次启动、CC3120是否完成了与写入服务包相关的所有处理?
可以确认吗?
此致、
是的
大家好、Sarah - San、
它们无法捕获 NWP 日志。
很抱歉给您错误的信息。
打开模块电源时的步骤如下:
1.按照数据表的第8.12.1节操作 nRESET 和 NHIB。
等待2秒钟、然后调用 sl_Start。
3.当 sl_Start 正常完成时,调用 sl_DeviceGet 以读取版本。
在写入服务包后的第一次启动时、sl_Start 正常运行大约需要10秒。
sl_Start 正常结束后、操作没有问题。
编写服务包后、是否可以在上述时序调用 sl_Start?
谢谢你。
此致、
是的