主题中讨论的其他器件: CC3220SF、 CC3220MOD、 UNIFLASH
尊敬的 TI 支持者:
我想使用外部 MCU 通过 UART 对 cc3220moda 进行编程。
在 我的硬件中:具有外部 MCU 的 cc3220moda 接口:P55:TxD1、P57:RxD1。
我该怎么做? 您可以向我展示还是任何文档?
非常感谢!
VU。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 支持者:
我想使用外部 MCU 通过 UART 对 cc3220moda 进行编程。
在 我的硬件中:具有外部 MCU 的 cc3220moda 接口:P55:TxD1、P57:RxD1。
我该怎么做? 您可以向我展示还是任何文档?
非常感谢!
VU。
您好 Vu,
可以、您可以使用 USB 转 UART 转换器。
CC3220MOD 内置一个来自 Macronix MX25R3235F 的闪存芯片。 您需要在复位时保持 CC3220MOD、之后您可以使用引脚13、14、15、17对 SPI 闪存芯片进行编程。 编程前不要忘记清除整个闪存芯片。 有关如何对 SPI 闪存芯片进行编程的所有相关信息、请参见 Macronix 数据表。
1月
您好、Jan、
我需要从 Uniflash 创建".bin"并在 起始地址:000000h 至结束地址:3FFFFFh 写入 MX25R3235F、对吧?
但在.bin 文件中,结束地址为:
003FDFF0:FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
003FE000:FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
003FE010:FFFF FFFF FFFF FFFF
MX25R3235F 的结束地址为3FFFFFh、
从3FE010到3FFFFF、我必须写入 FF、对吧?
我认为是这样、
感谢你的帮助。
VU、
您好 Vu,
很难说出可能不正确的地方。
请注意、对 SPI 闪存内容进行编程后、您需要重新启动模块。 之后、模块将开始解压缩二进制映像并创建文件系统。 这可能需要一些时间。
1月