This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:有关采用 bluetopia Linux 协议栈的 SPPLE 的查询(无平台管理器)

Guru**** 2914230 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/981907/wl1837mod-inquiry-about-spple-with-bluetopia-linux-stack-none-platform-manager

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:CC2564C

您好、专家

此主题与以下 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/979766/3622592#3622592相关

客户能够确认 SPPLE 正在使用 Bluetopia Linux 堆栈(无 PM)。 然而,这一演示似乎没有建立联系。 我是说、配对未执行。 客户试图了解客户应该如何执行配对、但他们无法找到。 请问您的专家对此有什么建议/意见吗?

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael 会在一天或两天内回来的

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miyazaki-San、

    客户是否有 SPPLE 演示的用户指南? 附带的 BLE 功能基于 CC2564C 的 BLE 功能、请参阅随附的以防他们手头没有 BLE 功能:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/968/CC256x_5F00_TI_5F00_Bluetooth_5F00_Stack_5F00_SPPLEDemo_5F00_App.pdf

    对于配对序列、控制器/外设 TI BT 器件都是吗?

    通常、要使配对正常工作、需要记住以下几点:

    1.确保 WL18xx 器件可发现/可连接/可配对。 客户可以通过相应的 SetDiscoverabilityMode、SetConnectabilityMode 和 SetPairabilityMode 命令启用这些设置。

    2.在尝试配对之前、请确保控制器和外设已连接。 您将需要使用 AdvertiseLE 命令来允许外设成功连接。

    在我的设置中、我能够成功地使用 WL18xx 和提供的 LinuxSPPLE 二进制文件进行配对。 只需执行上述两个步骤、我的外设就可以向 WL18xx 发送并完成配对请求。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的评论。

    我与客户分享了这些信息。 因此、客户能够确认配对序列工作正常。

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    宫崎