This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:如何降低 Tx/Rx 功率。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/980794/cc3235modsf-how-to-reduce-tx-rx-power

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你(们)好

在 MQTT 会话期间、我得到了类似的峰值、LSI = 2000、在120mA 左右、我是否知道如何降低此功耗?

我尝试过 TXPOWER = 10:

选项= SL_WLAN_General_Param_OPT_STA_TX_POWER;

sl_WlanSet (sl_WLAN_CFG_General_Param_ID、&选项、&OptionLen、(_u8 *)&TXPower);

但似乎不幸运…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、爱知、

    LSI 和确保 MCU 处于睡眠状态是如何降低此处的电流。 120mA 似乎真的很高-您能描述一下您是如何测量它的吗?

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用 CC2652电路板3.3V 电源进入 CC3235 VBAT、然后使用能量跟踪。

    这是使用 MQTTwith LSI =2000功耗结果:平均约为350uA 的客户的更新。

    这是条件相同的竞争对手、WiFi 已连接、MQTT 客户端服务正在运行。(仅100uA、、、)

    我只是想知道是否可能没有 LSI 并保持 MQTT 客户端活动?

    顺便说一下、我们是否有报告说过哪一份 WiFi-AP IOP 测试报告证明我们具有良好的连接质量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 我已与一位同事联系、以进一步提供帮助。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试的另一项设置是使用"无 PS 轮询"模式设置。 根据 AP 的互操作性能、此设置可能会略微提高功率。 此设置可通过 Uniflash 编程到器件上、并可在 Advanced -> System Setting -> Role Settings -> STA/Wi-Fi Direct Device -> WLAN Settings 下找到。

    您是否还在器件上刷写了最新的 CC3235服务攻击?

    此致、

    Michael