This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:通过 Wifi 将数据从 ADC 传输到 Android 手机

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/981770/cc3200-transfer-data-from-adc-via-wifi-to-an-android-phone

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3100

大家好。

我刚刚开始使用 CC3200 Launchpad 进行开发。 正如标题所述、我正在处理一个项目、其中我需要通过 ADC 端口读取数据并通过 WiFi 将数据传输到连接的 Android 应用。

是否有任何示例项目可帮助我完成此任务? 为了了解该计划、我应该阅读哪些文档?

感谢您提供任何有用的答案。

Thiago。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thiago、

    CC3200 SDK 有许多示例、包括 ADC 演示。

    如果要向移动设备发送数据、则需要确定 CC3200是接入点(电话直接连接到该接入点)还是基站(CC3200连接到路由器)。 您还需要确定要使用什么协议来发送数据、如 MQTT 或 HTTP、以及是否要使用云服务。 您可以在版本说明中找到所有 SDK 示例的说明。

    有关 ADC 的详细信息、我建议查看 技术参考手册ADC 应用手册。 您可以在 CC3100/3200 Wi-Fi 用户指南中找到有关所有网络功能的详细信息。 要开始使用 LaunchPad 和工具、可使用 入门指南您可以在 CC3200产品页面上找到所有其他文档

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara。

    完美! 不能更清晰、更直接。 非常感谢!

    Thiago。