This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:符合1.8V 逻辑

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/981621/cc3235modas-1-8v-logic-compliance

器件型号:CC3235MODAS
主题中讨论的其他器件:CC3135MOD

你(们)好

我们计划使用 CC3235MODx、并想知道它是否支持针对 I/O 的1.8V 逻辑

这意味着 VIO 必须<= 2.7V

DS 指定 VIO 必须连接到 VAT、因此为2.1-3.6V

为了方便1.8V 逻辑支持、在隔离 VIO 和 VBAT 方面是否存在任何问题?

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    是的、请确保 VBAT/VIO 为2.3-3.6V。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、hte CC3135MOD 也是如此、对吧?

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

    BR、