This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:接收 UDP 限制广播数据包

Guru**** 2514915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/976722/cc3220moda-receiving-udp-limited-broadcast-packets

器件型号:CC3220MODA

大家好、

客户正在创建接收 UDP 广播包的固件。 他们指的是 CC32xxSDK 中的"network_terminal"项目、他们现在使用 CC3220MODASF-LaunchPad。

尽管客户正在评估 CC3220MODASF (其固件)是否能够接收 UDP 广播数据包、但客户发现它无法接收具有"受限广播地址:255.255.255.255 "的数据包。 对于具有“定向广播地址:例如10.123.45.255”的数据包,没有任何问题。

请问您的专家对此有什么建议/意见吗?

如果客户希望接收受限广播包、是否应自行创建此固件?

 

以下内容仅用于了解有关客户序列的信息。

它们的顺序与"UDPServer ()的接收模式相同、后者在"socket_cmd.c"中进行了说明。 我的意思是、客户遵循以下顺序。

sl_Socket ()→sl_Bind ()→sl_Recvfrom ()→sl_close ()。

 

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miyazaki-San、

    客户的广播设备是否与 CC3220位于同一直接子网上?
    有关使用255.255.255.255时可能出现的错误的详细信息,请参阅此处的响应:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/797751/2951517#2951517

    我的链接回复中的信息是否可以解决客户的问题?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    我已与客户共享上述 URL。 由于我没有收到任何评论、我想关闭此主题。

    感谢您的澄清。

    此致、

    宫崎