This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:对于任何命令、MISO 线路保持低电平

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3135, UNIFLASH, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/980113/boostxl-cc3135-miso-line-stays-low-for-any-command

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件:SEGGERUNIFLASHCC31XXEMUBOOST

您好!

我已将 simplelink 驱动程序移植到主机 MCU、即 nRF52840-DK 上的 nRF52840、使用 SEGGER Embedded Studio for ARM (Nordic Edition) V5.34a 运行 Zephir RTOS。

硬件连接如下:
MISO -> P1.09
MOSI -> P0.30
CS -> P1.02
IRQ -> P1.03
CLK -> P0.31
NHIB -> P1.01
GND -> GND

BOOSTXL-CC3135由 USB 供电、跳线 J7设置为 LDO。
我已禁用 uart1、以便使用覆盖文件从器件树中使用 SPI1。
IRQ 中断被设定为上升沿、并且正在工作。
除 MISO 之外的所有线路都按预期工作。

BOOSTXL-CC3135的 MISO 线路始终保持低电平。 我还尝试将其从 nRF52840-DK 上断开、并在传输期间测量它-仍然为0V。
我还尝试使用另一个 BOOSTXL-CC3135并获得相同的结果。
我已向驱动程序调用的 SPI_Read 和 SPI_Write 添加了日志行、在接收到同步丢失错误之前、似乎始终读取0x00。

对于任何命令、nRF52840通过 SPI 发送同步序列:0x21 0x43 0x34 0x12。
此外、我还使用 CC31XXEMUBOOST 和 UniFlash 更新了 BOOSTXL-CC3135的服务包、更新前后的结果相同。

造成这种情况的可能原因是什么?

我们非常感谢您的帮助。