This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230S:CC32xx 中的 eMMC 支持

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/979796/cc3230s-emmc-support-in-cc32xx

器件型号:CC3230S

您能否确认(也不确认)我可以将外部 eMMC 闪存连接到 CC32xx 并获取 SDK 提供的文件级(使用 FAT 文件系统) API?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    CC3230具有 SD/MMC 外设、但您应查看 技术参考手册 以确定它是否满足您的需求。

    CC32xx SDK 中包含第三方 FatFS 库。   您可以在 SDK 中找到 fatsd 示例。

    请注意、此外、您仍需要专用于网络处理器的单独外部串行闪存。 有关要求、请参阅数据表。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。

    技术参考手册介绍了 SD 主机外设的工作原理、但我只能看到与 SD 卡标准相关的信息、而不能看到使用不同低级协议的 eMMC。

    已针对实际 SD 卡(在 BoosterPack 上)创建了 Fatsd 示例。

    我需要确认提供的代码能够处理 eMMC 芯片而不是 SD 卡。 我从其他具有其他 CPU 的项目中了解到、用于访问不同于 SD 卡的 eMMC 的块级处理器、如果 TI 不提供、编码工作可能非常重要。

    此致、

    Christophe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    如果 SD 主机驱动程序未提供您所需的内容、则很遗憾、我们不支持 SDK 中的 eMMC 驱动程序。

    此致、

    Sarah