下面、我尝试绘制我的系统、以便更容易理解我要做的事情。
(三 Web 应用程序和存储在 AWS *** AWS IOT cor核心***的所有数据利用支持 TI CC3200 的 AWS IoT 核心 我想使用此服务通过 GSM 更新我的 MSP432。 ^μ A | |数据 |OTA 更新 | 五 *** *** GSM 模块4所有示例仅用于 wifi,因此需要解决 问题“***” ^μ A | |数据 |将固件更新写入 CC3200存储器 | 五 *** 从 AWS 运行 FreeRTOS,充当 MSP432新固件更新的存储 器***** CC3200 ***** 充当将所有数据发送到云的中间人 ***** ^μ A | |数据 |固件更新 | 五 *** ***** MSP432 ***** (三
我需要此系统来远程更新和有效管理数据。 我没有找到这样的系统工作示例、这让我感到惊讶、因为这似乎是一种相当标准的工作方式。 IE 使用 GSM 与云进行通信。
我的理解是、CC3200中内置的任何与 WiFi 相关的代码都需要替换为 GSM 代码。 另一种方法是、我只是在平均时间内在附近的旧电话中使用热点。
我的问题是:
用 GSM 代码替换 CC3200的 WIFI 部分是否需要任何现有代码示例、以便我具有相同的连接但使用 GSM 模块?
在 Resource Explorer 中是否有任何未由 AWS 直接提供的 AWS IoT 内核使用示例?
是否可以仅使用 MSP432进行连接并让其存储和管理其自己的更新? (可能的话、我是说 TI 是否提供任何东西来简化它、一般而言、这是不可能的)