This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:CC32xx SDK 中的最大 TX 有效载荷大小

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/978958/cc3220moda-maximum-tx-payload-size-in-cc32xx-sdk

器件型号:CC3220MODA

大家好、

客户我使用 CC3220MODASF/CC32xx SDK 开发他们的系统时、他们询问 CC3220MODASF 实际上能够在一个数据包中传输多少字节? 我是说,最大 TX 有效载荷大小是1460字节吗?

我们是否可以请专家对此发表评论?

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎您好、

    它源自1536字节的 MTU。

    1460B 是 TCP/IPv4的最大应用有效载荷-但请注意、根据 sl_Send 中的长度、这不是必需的。 堆栈可以聚合或拆分用户提供的字节流。

    UDP/IPv4最大有效载荷长度为1472。

    IPv6 (-20B)和安全方法将进一步影响最大有效负载。

    BR、

    Kobi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Kobi、

    感谢您的澄清。 我与客户分享了您的意见。

    此致、

    宫崎