This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:WIFI (WL1805MOD)与 GSM 天线之间的距离

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/979488/wl1805mod-distance-between-wifi-wl1805mod-and-gsm-antennas

器件型号:WL1805MOD

您好 TI!

我正在进行一项包含 WL18xx WiFi 模块(2.4GHz)和 gsm / LTE 模块(824-960/1710-1990 MHz)的设计。  

我的问题是、我没有空间在两个天线之间保持一半的波长。


但我想指出的是、如果两个射频系统在不同的射频频带(WiFi 为2.4 GHz、GSM 为824-960 / 1710-1990 MHz)下运行、则无论两根天线之间的距离如何、都不会产生干扰。


请、我对还是错?
我能否将两根天线放置在波长小于一半的距离上?

非常感谢!

最佳射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albgarc、

    如果它们在不同的频带上运行、这应该是可以的。

     BR、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!