主题中讨论的其他器件: CC3220SF、 CC3200
您好!
我使用 CC3220SF-LAUNCHXL 通过 I2C 与器件进行交互。 流程如下:CC3220SF (主器件)向从器件(我们的器件)发送一条消息、并使用另一条消息向主器件进行应答。
要写入从设备、我使用 I2C_transfer 函数、它工作正常(我使用 I2C 监听器进行确认)。 问题是、我无法使用 I2C_transer 从我们的器件成功接收到答案(因为器件以主器件的身份发送消息、然后 CC3220必须以从器件的身份工作)。
我有以下问题:
- 是否有任何完整的示例代码显示如何将 CC3220配置为 I2C 从设备?
- 我将 I2C 从设备(我们的器件)连接到 CC3220至 J15 (SCL)和 J16 (SDA)。 当 C3220是从器件时、也可以吗?
谢谢
Ariel