This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:中断不工作。

Guru**** 2768375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/979015/cc3200-interrupts-is-not-working

器件型号:CC3200

您好!
我很难使引脚4和引脚15中的中断正常工作。
在跟踪代码中的问题之后,我发现当我不使用 SPI_DRIVER_LOAD()函数时,中断运行良好,更精确,当我在该函数中注释这两行时,中断运行良好。

rtos_sem 创建(&spi_rtos_drv.sync_obj);
rtos_mutex_create (&spi_rtos_drv.lock_obj); 

我不知道这些线路到底有什么问题,因为它们只是创建了信标和互斥量。

这是一段代码。

extern int main (void)
{

vBoardInit();
PinMuxConfig ();

SPI_DRIVER_LOAD ();

while (1);
} 

SPI 驱动器加载函数

extern void SPI_DRIVER_LOAD (void)
{
tROMVersion* pRomVersion =(tROMVersion *)(ROM_VERSION_ADDR);
if (pRomVersion->ucMinorVertex >= ROM_VER_PG1_33)
{
baud_rate = SPI_RATE_20M;
}

//在 SPI_TRUS_TRUS_TRUS_TRUS_TRUS_TRUSS 中重置 SPI 控制结构体一次;



trade = RTOS_TRUS_TRUS_TRUS_TRUS_TRUS_TRUS_TRUS_EN/TRUS_TRUS_TRUS_TRUS/TRUS_TRUS_TRUS_TRUS_TRUS/TRUS_TRUS_TRUS_TRUS/TRUS_TRUS_TRUS_TRUS_TRUS/TRUS_TRUS_TRUS_TRUS_TRUS/TRUS_TRUS_TRUS_

SPI_RTOS_drv.temp_store = 0;

cc_spi_configure ();

map_uDMAChannelAssign (UDMA_CH12_LSPI_RX);
map_uDMAChannelAttributeDisable (UDMA_CH12_LSPI_RX、 (UDMA_ATTR_HIGH_PRIOR| UDMA_ATTR_USEBURST | UDMA_ATTR_REQMASK | UDMA_ATTR_ALTSELECT);

MAP_uDMAChannelAssign (UDMA_CH13_LSPI_TX);MAP_uDMA_INTR_INTR_TR_INTR_TOP_ENTR_TRIP_TRIP_TRIP_ENTR_TR_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_ENTR_TRIP_TRIP_ENTRIP_TRIP_TRIP_TR_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TR_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TR_






PS:SDK 版本:1.2

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:
    创建任务并启动调度程序后、中断将正常工作。
    但我仍然不知道为什么在调用 SPI_DRIVER_LOAD()函数后中断不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Habib Jomaa、您好!

    在使用该 API 之前、您看起来不像初始化了电源管理框架。 查看 SDK 中的 sensor_profile 或 idle_profile 示例以了解其使用情况、特别是 lp3p0_board.c 中的 platform_init()和 user_app_config.h 中的结构

    此致、

    Sarah