This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:是否可以访问 ID 寄存器(或类似寄存器)以进行 SDIO/UART 接口测试?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/978242/wl1837mod-access-to-id-register-or-similar-for-sdio-uart-interface-test

器件型号:WL1837MOD

您好!

WL1837MOD 是否具有可通过 SDIO 和 UART 端口访问的器件 ID 或一些其他识别信息、以便在运行完整软件栈之前测试这些接口?

谢谢- Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我假设您正在运行 Linux。 如果是、您可以依靠 WiLink8 SDIO 驱动程序和 MMC/SDIO 堆栈来检测 SoC。

    如果正确检测到,您应该在启动期间看到类似于以下内容的消息"

    "" mmc1: new high speed SDIO card at address 0001

    此致

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们的 Linux 启动挂起、但没有关于哪些不起作用的信息(在我们添加对该器件的支持之前、它启动正常)。 因此、我希望能够使用简单的读取和写入来调试 HW 接口。

    谢谢- Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我认为我们没有一份详细介绍 WiLink8 SoC 寄存器和预期值的文档。 第一步、您需要确保  SoC 上电正常。 请参阅数据表中的加电顺序: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/wl1837mod.pdf

    此外,您还可以在 Windows PC 上使用 RTTT 工具 ,使用 RS-232接口https://www.ti.com/lit/ds/symlink/wl1837mod.pdf 测试 SoC 上的 WLAN IP

    此致

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我已决定在 Linux 启动期间能够监控 SD CMD/CLK /数据线路、以确定 HW 接口是否正常运行。 到目前为止、它看起来像预期的 CMD 序列和调优发生、因此我们将更仔细地研究 OS 映像是否具有所有必要的组成部分。

    此致- Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想更新此项目、以表明我们现在在启动时看到 MMC Detected 消息。 我的问题是 SD 控制器使用的 SDIO 反馈时钟未正确生成。

    谢谢- Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    感谢您的更新。

    我们祝愿您在项目中一切顺利

    Saurabh