This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:ServicePack 版本的启动时间(nREST->IRQ)差异。

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/978618/cc3100mod-the-difference-of-startup-time-nreset--irq-for-servicepack-revision

器件型号:CC3100MOD

我在同一电路板上测量了所有 Service Pack 版本中的启动时间(nReset->Ready (IRQ))。
启动时间已在"1.0.10.0"和"1.0.1.11-2.10.0"之间缩短(1.91sec->1.48sec)。

修订 /启动时间
1.0.0.1.2 /1.91秒

1.0.0.10.0/1.92 秒

1.0.1.11-2.10.0.0/1.48秒

1.0.1.131-2.11.0.1 /1.38秒

1.0.1.14-2.12.2.8 /1.48秒

我看到了"1.0.1.11-2.10.0.0的发行说明。
但我找不到相应的"修复问题"项目。 您能告诉我适用的已修复问题的项目吗?
或者,在"1.0.10.0"和"1.0.1.11-2.10.0"之间是否有任何其他似乎与本例相关的变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个服务包版本中都有错误修复、因此启动时间可能发生变化的原因有很多。 我们始终建议客户使用最新的服务包。

    此致、

    Sarah