This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:有关 WL18XX 硬件设计的详细信息

Guru**** 2509545 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/978811/wl1807mod-questons-about-the-hardware-design-for-wl18xx

器件型号:WL1807MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1801WL1837MOD

尊敬的 TI:  

我正在使用 AM437-WL18xx 进行系统设计。 我已阅读 WL18XX 的数据表、并有以下问题 、   

我只想使用主天线。
a1-)这对 Linux 主机驱动程序有什么影响吗?
A2-)我只需断开 RF_ANT2引脚的连接即可?

在我的设计中、有一个 ZigBee 天线和一个 gsm / LTE 天线。
B1-) WL18xx 的天线是否还必须与 ZigBee 和 gsm / LTE 天线至少保持76毫米的距离?

我希望使用任何模块 WL1801/WL1805/WL1807的灵活设计
C1-)如果在我的设计中、我保留了 WL1837MOD 参考设计的相同主天线和耦合组件、那么我可以在我的设计中安装这些 WL180/WL1005/WL1807模块中的任何一个、还是射频前端存在问题?


我的 SDIO 接口为3.3V。
D1-)如何将3.3V SDIO 接口与 WL18xx 的1.8V SDIO 接口配对

非常感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albgarc、

    1-您将设备设置为不启用 ANT2连接

    2.是、并配置软件

    3 -您需要将波长与其他信号保持一半的距离。

    4 -是的、您可以这样做、因为模块是引脚对引脚兼容的。

    5 -您将需要在主机和 WiLink 器件之间使用电平转换器。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,维森特!

    此致、非常感谢!

    祝你度过快乐的一天! 此致。