主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U、 CC3100
我使用 LAUNCHXL-CC3235S 开发支持 WIFI 的电路板。 我正在打开 Altium 文件、我注意到其中一个文件称为仿真电路。 我只是尝试使用微控制器来控制一些传感器、我想知道如果我只是尝试使用支持 WiFi 的器件来控制一些传感器、我是否需要仿真电路来控制任何东西?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 LAUNCHXL-CC3235S 开发支持 WIFI 的电路板。 我正在打开 Altium 文件、我注意到其中一个文件称为仿真电路。 我只是尝试使用微控制器来控制一些传感器、我想知道如果我只是尝试使用支持 WiFi 的器件来控制一些传感器、我是否需要仿真电路来控制任何东西?
您好 Steven、
不、您不需要。 TM4C 是用作 XDS-110调试器的处理器。 它允许您从 IDE (CCS 或 IAR)调试代码、并且具有用于编程和调试的集成虚拟串行端口。 但最终产品中的 XDS-110毫无意义。 您可以将 UART 和 JTAG 引脚连接到引脚接头、并通过导线(来自 Launchpad 或调试探针 TMDSEMU110-U 的 XDS-110)连接外部 XDS-110。
如果您使用 CC32xx QFN 芯片设计硬件、请注意正确的布局至关重要(围绕内部直流/直流、射频输出进行布局)。 您应严格遵循 布局准则。 另一种选择是将模块与 CC3235配合使用、因为 CC3235不太容易受到布局设计错误的影响。
1月