This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:硬件帮助

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235S, TMDSEMU110-U, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/977858/launchxl-cc3235s-hardware-help

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-UCC3100

我使用 LAUNCHXL-CC3235S 开发支持 WIFI 的电路板。 我正在打开 Altium 文件、我注意到其中一个文件称为仿真电路。 我只是尝试使用微控制器来控制一些传感器、我想知道如果我只是尝试使用支持 WiFi 的器件来控制一些传感器、我是否需要仿真电路来控制任何东西?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    不、您不需要。 TM4C 是用作 XDS-110调试器的处理器。 它允许您从 IDE (CCS 或 IAR)调试代码、并且具有用于编程和调试的集成虚拟串行端口。 但最终产品中的 XDS-110毫无意义。 您可以将 UART 和 JTAG 引脚连接到引脚接头、并通过导线(来自 Launchpad 或调试探针 TMDSEMU110-U 的 XDS-110)连接外部 XDS-110。

    如果您使用 CC32xx QFN 芯片设计硬件、请注意正确的布局至关重要(围绕内部直流/直流、射频输出进行布局)。 您应严格遵循 布局准则。 另一种选择是将模块与 CC3235配合使用、因为 CC3235不太容易受到布局设计错误的影响。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JAN、TM4c 也可以使用 WiFi?  Altium 文件中仿真电路的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 没有支持 WiFi Direct 的 TM4C 芯片。 如果您需要 TM4C 芯片的 WiFi 支持、则需要将 CC3100与 TM4C 结合使用。 但情况并非如此、因为 TM4C 充当 XDS-110调试器、而不是通用 MCU。

    调试器 XDS-110基于 TM4C 芯片。 因此、设计文件...

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、我有疑问。 CC32XX QFN 芯片是否能够在芯片中安装 WIFI? 我还想知道仿真电路在 Altium 文件中的用途是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我不理解您的问题

    CC32xx QFN 器件是一款 WiFi SoC。 它具有用于执行代码的集成应用处理器(Cortex-M4 @ 80MHz)和可执行所有 WiFi 功能的 WiFi 协处理器(称为 NWP)。

    仿真电路是 XDS-110、用于从 IDE 进行调试、如我在上面所述。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jan、很抱歉造成混乱。 我只是想了解可供下载的 Altium 设计文件。 那么、您说的是仿真器硬件是使用 XDD-110调试的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、仿真器是 XDS-110调试器。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助 那么、如果不需要调试、那么在设计硬件时就不需要仿真电路了、如果不需要调试的话?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开发阶段通常需要调试器、最终硬件不常用。 请参阅我 之前的答案

    1月