This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:模块重量

Guru**** 2520930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/978064/cc3220moda-weight-of-the-module

器件型号:CC3220MODA

大家好、

你好。

根据器件数据表、CC3220MODAx 模块的重量为0.00206kg±3%或2.06g。 但 TI 的材料成分搜索工具显示 CC3220MODASF12MONR 的质量为451,638.416142 mg 或451.6g。 它几乎是0.5千欧。

请注意、TI 将质量定义为"代表器件重量(每个器件)、单位为毫克。"

请帮助澄清问题。

数据表- www.ti.com/.../cc3220moda.pdf

材料成分搜索工具-

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我认为这是正确的。 因为 CC3220MODASF12MONR 卷带800个器件。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    卷带实际上是600、但我认为 Jan 是正确的。 CC3220MODASF 模块的重量不超过半千克。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Seong/Jan!

    您是说材料成分工具上指定的质量适用于整个卷带? 如果每卷600个单位不能增加(2.06g*600)= 1,236g?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    我看到混乱在哪里。 我们必须区分质量与重量。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    我认为卷带有800片。 我知道数据表中显示了600件(实际上、在不同页面上、同一订单号显示的是600和800件)、但我检查了 TI store、其他分销产品的数量似乎是800件。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    你是对的。 谢谢、1月 =)  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此项研究的结果。 TI 如何将该质量定义为"代表器件重量(每个器件)、单位为毫克"、这让人感到困惑。

    按给定质量计算重量似乎也不一致。 总之、最重要的是数据表中 CC3220MODAx 模块的重量是正确的(0.00206kg±3%或2.06g)。

    感谢大家!

    艺术