This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:TX 功率与电源电压间的关系

Guru**** 2552920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/978507/cc3220mod-tx-power-vs-supply-voltage

器件型号:CC3220MOD

你(们)好  

我们已经为使用 CC3220MODSF 的传感器产品设计了 WiFi 适配器。  

我们目前使用的是3.3V 稳压器。 我们正在考虑将其降至2.8V  

如果我们从3.3降低到2.8、我们是否会释放明显的 TX 功率(射频范围)?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不会丢失任何 TX 功率。 但请注意、需要更高的电流(例如校准电流)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!   

    谢谢你、Jan