This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:Uniflash -为何禁用在线用户文件按钮

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/978393/cc3220sf-launchxl-uniflash---why-online-user-files-button-disabled

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3220SF

您好;

我使用 Uniflash 将应用程序的配置文件传输到 CC3220sf 器件。 我已在需要时通过 Uniflash 上的 Online User Files->Add File Path 完成此操作。

但在将应用程序刻录到器件后、"Online User Files"按钮将被禁用。 我现在无法使用它,也无法使用 CCS 进行调试。 烧录应用程序后、禁用 Uniflash 上的"Online User Files"按钮的原因是什么? 如何再次启用和使用它?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当器件处于生产模式时、该按钮将隐藏。 这是一项安全功能。 在生产模式下、加密 SPI 闪存的重要部分、因此 Uniflash 无法直接与文件系统配合使用。 如果要使用"Online User Files"按钮、器件需要处于开发模式。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan;

    如何将器件模式更改为开发模式?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 TI Resource Explorer 中的 UniFlash ImageCreator 基础知识。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请访问 https://www.ti.com/lit/pdf/swru469

    BR、

    Kobi