This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:视频流 OV7888适配器 Booster Pack

Guru**** 2582425 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235SF, CC3220SF, CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/976372/launchxl-cc3235sf-video-streaming-ov7888-adapter-booster-pack

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他部件:CC3220SDKCC3220SFCC3220S

您好!

我有 个 LAUNCHXL-CC3235SF 开发板和 OV788适配器 Booster Pack。 流演示是使用 CC3220SDK 和 CC3220 LaunchPad 制作的。 我将从 servicepack-cc3235x 文件夹中选择 servicepack、然后选择 白皮书中提到的 MCU 映像。 最后、我已将示例和源文件复制到相应的目标文件夹中。

但它不起作用。

如何使用 LAUNCHXL-CC3235SF 运行视频流示例。 谢谢。

此致、

Jamper

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamper、

    当您尝试在 CC3235上运行演示代码时、您会得到什么输出? 它是否有任何 UART 输出、或者是否看起来根本没有功能?

    需要注意的一点是、演示最初构建的 SDK 版本不支持 CC3235。 因此、您需要将 SDK 更新为支持 CC3235的版本、或者最好是 SDK 的最新版本。

    您是否已经使用最新的 SDK 构建 OV788演示代码、如果是、您对演示代码进行了哪些修改以使其构建?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    没有 UART 输出、不显示任何内容。

    如何更新 CC3220 SDK?  

    或者是否可以使用 CC323x SDK? 但我已经使用 CC323x SDK 来运行演示代码。 我将所有 OV788_Video_Streaming 文件夹复制到 CC323x SDK 文件夹、但我没有进行任何修改、只需运行 第3.1部分中提到的已加载的.bin 文件 、并尝试运行演示代码、但这并不意味着什么。

    此致、

    Jamper

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamper、

    CC3220和 CC3235共享同一个 SDK。 CC32xx SDK 通过发布的更新向其添加了 CC3235和 CC3230支持。 最新的 CC32xx SDK 支持 CC3220/CC3230/CC3235。

    为了使新 SDK 生效、您需要重新构建演示项目、并安装并链接新 SDK。 您使用的.bin 是使用旧 SDK 预构建的、该 SDK 仅支持 CC3220。

    要使用新 SDK 进行构建、您需要执行以下几项操作:

    1.将演示导入 IDE

    2.确保您的 IDE 已安装最新的 SDK

    3.尝试构建并解决出现的所有构建错误。

    4.将 IDE 生成的新.bin 刷写到 CC3235。

    如果您尝试使用最新的 SDK 构建示例、您会遇到什么错误?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    错误如下所示。 我还无法导入。

    此致、

    Jamper  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamper、

    CCS 导入的问题在于、在较旧的 SDK 版本和最新的 SDK 版本之间、FreeRTOS 项目的名称已更改。

    如果您在记事本等文本编辑器中打开\examples\rtos\cC3220SF_LAUNCHXL\demos\video_streaming_ov788\freertos\ccs\video_streaming_ov788_CC3220SF_LAUNCHXL_freertos_ccs.projectspec 上的.projectspec 文件、则可以找到并替换以下内容:

    更换

    使用

    更换

    参考资料="freertos_builds_CC3220S_LAUNCHXL_release_ccs"

    使用

    参考资料="freertos_builds_cc32xx_release_ccs"

    更换

    -i${workspace_LOC}/freertos_builds_CC3220S_LAUNCHXL_release_ccs

    使用

    -i${workspace_LOC}/freertos_builds_cc32xx_release_ccs

    更换

    l${workspace_LOC}/freertos_builds_CC3220S_LAUNCHXL_release_ccs/调试/freertos_builds_CC3220S_LAUNCHXL_release_ccs.lib

    使用

    l${workspace_LOC}/freertos_builds_cc32xx_release_ccs/调试/freertos_builds_cc32xx_release_ccs.lib

    这至少应能导入项目。 从此处开始、您将需要修复弹出的各种构建错误、并根据需要调整包含路径/文件位置。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    当我用  新名称替换旧名称时、当前项目文件消失。

    此致、

    Jamper

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamper、

    不确定这些修改为何导致工程从导入菜单中消失。 执行指定的修改时、您可能会发生复制/粘贴错误。

    附件是我的 video_streaming_ov788_CC3220SF_LAUNCHXL_freertos_ccs.projectspec 文件版本:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/968/video_5F00_streaming_5F00_ov788_5F00_CC3220SF_5F00_LAUNCHXL_5F00_freertos_5F00_ccs.projectspec

    如果您备份当前文件、然后将其替换为随附的版本、您是否能够将其导入到 CCS 工作区中?

    此致、
    Michael