This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:有关&quot 的信息;使用加密密钥"在 Uniflash 的常规设置中

Guru**** 2562840 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/978018/cc3220sf-information-on-use-encryption-key-in-settings-of-general-in-uniflash

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!  

想了解   在 Uniflash 的常规设置中使用"使用加密密钥"的方法。 我已经详细介绍 了 swra509c (第4.4.1.1节)和 swru455 (第8.12节)。 每个地方都说它用于与外部编程器进行 Gang 编程。 我们发现、当我们选择此选项时 、整个闪存映像(完整映像还包含服务包、证书目录和用户文件)会被加密。  

请在下面找到我的问题、并请您回答这些问题。

  1. 在我们的系统中,我们只使用 uniflash 对器件进行刷写/编程,如果选择此选项 “使用加密密钥”,它是否通过加密 CC3220SF 器件中的整个闪存内容(完整映像)来提供任何额外的安全性?  
  2. 我们使用闪存时使用供应商令牌保护选项、这仅是文件加密。 现在、通过使用此选项"使用加密密钥"、整个映像将被加密、存储在外部闪存中、并在我们使用 Uniflash 提供的密钥访问时解密。

还请从 swra509c (第4.4.1.1节)的以下陈述中告诉我。

"可以对该映像进行加密、使其对处理 Gang 编程的第三方保密。 在这种情况下、密钥在映像创建过程中提供、输出映像使用该密钥进行加密。 在生产中、检测到映像后、器件将通过 UART 线路提供解密映像的密钥、等待 OEM 激活。 映像经过身份验证后、可能会开始压缩"

我了解上述声明后、加密的映像通过第三方工具传输。引导加载程序将期望密钥通过 UART 传输、然后它将激活映像或引导。 引导加载程序是否存储密钥并每次执行此操作? 还是一次性流程?  

谢谢、  

Harish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    请参阅 Uniflash/Image Creator 指南(https://www.ti.com/lit/pdf/swru469)中的第6.7节(和6.20节)。

    编程映像存储在闪存中、直到被引导加载程序提取以形成文件系统。 如果文件已加密、则只能使用密钥进行提取。 提取映像后、此密钥将不再相关、安全文件的加密将使用器件密钥完成(您的供应商令牌将控制对文件的访问-这些文件不用于加密)。

    如果您在生产过程中使用第三方对闪存进行编程、则可以使用"映像加密"功能来防止 IP 被盗(例如、过度构建)。  

    这将在映像刷写到器件(并汇编器件)后、在生产中添加额外的步骤。 在此阶段、受信任的人员需要提供具有特殊命令的密钥以激活映像。

    BR、

    Kobi