This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:重复使用无线电认证

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/976482/wl1837mod-reuse-of-the-radio-certification

器件型号:WL1837MOD

你(们)好

即使我们通过 PCB 布局自行连接到 PCB 的天线和层结构、也可以重复使用无线电认证吗?

谢谢、此致、

哈塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hata、您好!

    请参阅可在每个区域测试报告中找到的认可天线列表。

    对于 JP 认证、您只能使用列表中的天线。

    对于其他区域、只要增益不超过该列表中所示的值、就可以使用任何天线。 这是按类型完成的。

    例如、考虑到仅2.4GHz、芯片天线的最大增益为3.2dBi (W3006)。 因此、您不能使用增益高于3.2dBi 的芯片天线。

    PCB 天线的最大增益为2dBi (CAF9450x)。 因此、您不能使用增益高于2dBi 的 PCB 天线。

    同样的概念适用于5GHz 增益。

    BR、

    成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    如果他们绘制电路板图案以唯一连接 WiLink 和天线、该怎么办?

    即使在这种情况下、也可以重复使用无线电认证吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hata、您好!

    是的、对于 JP 以外的地区、客户可以使用增益不超过2dBi (2.4GHz)和4dBi (5GHz)的 PCB 迹线天线。

    BR、

    成