This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:如何在旁路模式下发送数据包

Guru**** 2535790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/977408/cc3220s-how-to-send-packet-in-bypass-mode

器件型号:CC3220S

我在   [https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf 中设置旁路模式引用示例代码 

我可以使用 sl_recv()(ARP、DHCP discover 等)获取带 Mac 标头的原始数据包。  

但是、当 我发送刚通过 sl_send()接收 以进行测试的数据包时、我无法捕获 sl_send ()从我的 PC 发送的任何数据包。 我应该如何将以太网数据包发送到我的 PC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至少应切换以太网目标和源。

    您如何捕获数据包? 如果您使用的空气嗅探器应该足够了。

    如果您在另一台计算机上监听、则需要确保 IP 地址配置正确。

    我建议您使用一个您知道是有效的数据包。

    它应该是一个包含报头的以太网数据包。

    BR、

    Kobi