This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:无法进入调试模式

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA, UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/977397/cc3220moda-unable-to-enter-debug-mode

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHSysConfig

大家好、

我的客户早在2017年就有一份在 CC3220MODA 上编写的申请。 他们希望在应用程序中进行一些更改、但无法进入调试模式。 他们有自己的使用 CC3220MODA 构建的硬件。  他们得到的错误是:

Cortex_M4_0:JTAG 通信错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.2.0.00002)
Cortex_M4_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
Cortex_M4_0:在闪存操作期间发生错误:无法读取寄存器 R2:目标未连接
Cortex_M4_0:闪存编程器:写入闪存存储器时出错
Cortex_M4_0:文件加载程序:存储器写入失败:未知错误
Cortex_M4_0:GEL:文件:C:\work\Technic\test\Exicom_Wifi \CBM_WIFI\Debug\CBM_WIFI.out:加载失败。

当加载应用程序时、此错误出现在中间位置。

到目前为止、我已经检查了以下事项:

1.最新的 SDK "开箱即用"示例可在其硬件上以调试模式输入。

2. Uniflash 项目已启用"Development"选项

Uniflash 项目中包含最新的 Service Pack。

4.通过 Uniflash 进行编程时、SOP 设置为"100"、尝试通过4线制 JTAG 进入调试时、SOP 设置为000

5、TCLK 也从默认的5.5MHz 降低到1MHz

您能否提供有关在哪里查找的指导?   

 此致、

Chander

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chander、

    您的客户应用中似乎使用了 JTAG 引脚之一。 他应检查引脚多路复用设置(TI-Drivers/SysConfig) JTAG 引脚的配置方式。

    1月