This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:用于检查由 TI 工厂编程的服务包版本的任何方法。

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3200, CC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/977030/cc3100mod-any-way-to-check-the-version-of-the-service-pack-which-programmed-by-ti-factory

器件型号:CC3100MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3200CC3100

各位专家:

是否可以通过批号、MAC 地址、序列号等检查 CC3100MOD 产品的服务包版本?

或者、客户是否必须自行通过软件进行检查?

感谢您的检查。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitosi-San、您好!

    客户需要通过软件检查 SP 版本。 Sarah 这里的代码将起作用:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/976711

    请记住、作为生产过程的一部分、客户应将最新的 CC3100/CC3200 SP 闪存到器件上。 如果不刷写最新的 SP、您将缺少许多功能和错误修复。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢您的建议。
    了解客户必须检查版本并刷写最新的 SP。

    此致、
    Hitoshi