This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:借助 WiFi 和各种传感器帮助设计

Guru**** 2582065 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, CC3220R, CC3220MOD, CC3220MODA, SYSCONFIG, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/976793/launchxl-cc3235s-help-designing-with-wifi-and-various-sensors

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件:CC3235SCC3220RCC3220MODCC3220MODASysConfigCC3200

我目前正在使用并测试 CC3235S 电路板。 但是、我正在尝试设计一个更纤薄的电路板。 我的目标是使用 I2C、WIFI、模拟 GPIO 引脚进行设计。 如果我要做一个裸主 CPU 和 wifi 芯片、我可以做什么来细化我正在设计的电路板。 我担心 CC3235S 所做的工作超出了我的需要。 您能否向我推荐一种解决方案、或者您能否向我指出一个芯片的方向、该芯片将允许我使用 I2C、WiFi 和 GPIO 与各种传感器连接。 主要的问题是我们必须有无线网络。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC32xx 系列的 Wi-Fi MCU 是 TI 提供的最简单、最便宜的 Wi-Fi 器件。 在 CC32xx 产品系列中、与超集 CC3235器件相比、有多种选项更便宜、但功能略有减少。 可在此处找到完整的参数表:

    https://www.ti.com/wireless-connectivity/wi-fi/products.html#p2792=Arm%C2%AE%20Cortex%C2%AE-M4&sort=p1130;asc

    最纤薄的器件是 CC3220R。 与 CC3235相比、主要区别在于:

    1.缺少5GHz Wi-Fi

    缺少大多数 MCU 安全功能、如安全启动、串行闪存文件加密等

    缺少 FIPS 140-2认证

    缺少 BLE 硬件共存支持

    缺少一些新的 Wi-Fi 功能、如 WFA 物联网低功耗模式

    话虽如此、从硬件的角度来看、除了缺少5GHz 无线电之外、整个 CC32xx 产品线之间的其他一切都是相同的。 这些器件都使用相同的 ARM Cortex M4 80MHz MCU、具有完全相同的硬件外设、例如 UART、SPI、I2C。 由于缺少上述功能、CC3220R 可能更便宜、但从硬件设计的角度来看、所有 CC32xx 器件的硬件设计复杂性(减去5GHz 无线电功能)大致相同。

    现在、我们确实提供了一些 Wi-Fi 模块、旨在简化硬件设计、尤其是无线电组件的硬件设计。 它们具有可转让监管(FCC 等)认证、可降低设计的复杂性。 CC3220MOD 或 CC3220MODA 等模块可帮助简化您的设计。 这些模块的 LaunchPad 可用作硬件设计指南。

    为了进一步细化您的设计、我们提供了第三方解决方案、这些解决方案演示了如何以最小的占用空间集成我们的模块和拉出 GPIO/UART/ETC。 类似这样的内容可能会引起关注:

    https://www.tindie.com/products/swr_tech/cc32xxmodasx-maker-friendly-wifi-proto-bare-pcb/

    考虑到上述所有信息、您认为最适合您所需功能和复杂程度的信息是什么? 如果您需要更多澄清或对器件选择有进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、我希望能够使用具有精简版本的 CC3235S。 当我打开设计文档时、它显示连接了多个传感器。 如果我仅使用一个传感器、您能帮我确定需要重新配置哪些引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SysConfig 工具的示例。 您可以选择需要使用的任何外设。

    有关更多信息、请参阅此处的指南:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AO3dBAhu05HBWXd.SPxt0g__fc2e6sr__LATEST

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 在哪里可以找到 sys config 工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您提到的是软件系统配置工具吗? 因为我正在寻找硬件修复、如果您是指软件、则不会遵循您的建议。 请您澄清您的回答吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、我相信您对我的问题有误解。 我需要将硬件剥离到一个只需要包含一个传感器的更基本的系统中。 是否有一个参考可以用于单个传感器的硬件设计和布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有 Wi-Fi MCU 具有比 CC32xx 器件更简单的功能集-如果需要、您将能够使用所有外设接口。

    现在、如果您只是在寻找一种简化的硬件 PCB 设计、那么最简单的选择是使用具有分接 PCB 的 CC32xx 模块、正如我在上一篇文章中向您展示的那样。

    就最简单的全功能设计而言、有 CC3200 sensortag: https://www.ti.com/tool/CC3200STK-WIFIMK

    这是一个演示平台、不用于开发、几乎可以做到准系统。 当连接多个 I2C 传感器时、您只需将它们全部移除并将自己的传感器添加到 I2C 总线上即可。

    此致、

    Michael