This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:CC3120:企业网络中是否支持4096位 RSA 密钥进行身份验证? 如果没有、是否有任何模块支持此功能?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3130, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/976329/cc3120mod-cc3120-are-4096-bit-rsa-keys-supported-for-authentication-in-an-enterprise-network-if-not-are-there-any-modules-that-do-support-this

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件:CC3135CC3130CC3120

企业网络中是否支持4096位 RSA 密钥进行身份验证? 如果没有、是否有任何模块支持此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自2019年第三季度发布的 SDK 版本3.30.xx.xx 以来、CC3120/CC3130/CC3135和 CC3220/CC3230/CC3235支持4096位 RSA 密钥长度。 只要您已经使用该 SDK 版本或更高版本的服务接收对 CC3120进行了编程、就支持4096个密钥长度。

    如果您需要对 CC3xxx 器件的 ENT Wi-Fi 进行任何澄清或有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    感谢您的回答。 我还有一个问题是该模块是否支持 TLS1.2?  
    此外、您能否共享有关企业身份验证/加密类型工作的任何用户指南/应用手册。 我不熟悉这个。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC31xx 器件支持 TLS1.2。

    请查看 NWP 用户指南的第4.6.2节、简要了解如何在 CC3120上实施 EAP 身份验证。

    http://www.ti.com/lit/swru455


    此致、

    Michael