This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:GUI 工具套件选项

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-GRLIB, TIDM-1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/976425/cc3220moda-gui-toolkit-options

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-K350QVG-S1、 MSP-GRLIB

大家好!

我正在查看此产品:  

我想知道、建议使用哪些 GUI 工具套件选项? 我将连接 CC3220系列芯片。 我知道 TI 生产 MSP-grlib 工具包、但我想知道是否有人可以建议其他替代方案。 有一个窗体设计师的东西,比如 STM 的那些东西会很好。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    CC3220可以支持您提到的 grlib 库、但我们没有任何其他可用于这些器件的图形工具。

    如果您有兴趣、我们提供了适用于 CC3220  的 TI 参考设计(TIDM-1020)、该设计使用 Kentec BoosterPack 并演示了 grlib 库和电阻式触控功能。 请注意、要使电阻式触控正常工作、需要对 CC3220 LaunchPad 进行更改-请参阅 设计用户指南的第3.1.4.1.1节。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您提供的有用指导! 实际上、这就是我发现部件的地方。 我将详细回顾该文档。  

    谢谢!