This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-EVSE-WIFI:TIDC-EVSE-WIFI

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/976220/tidc-evse-wifi-tidc-evse-wifi

器件型号:TIDC-EVSE-WIFI
主题中讨论的其他器件:CC3100CC3100BOOST

您好!

您能否告诉我们在购买时适配器板是否附带 CC3100?

如果不是  

您能否提供有关适配器板的一些信息,以便我们可以使用这些信息?

谢谢、

Hithendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hithendra、

    TIDC-EVSE-WIFI 不是直接通过 TI 销售的、而是出于测试目的而开发和生产的。 据我所知、该板不是在线销售的、因此我不知道您是否会获得包含该套件的 CC3100。

    查看其文档、除了主 PCB 组件外、您还需要其他硬件器件:

    CC3100_EM_BP_ADAPTER

    CC3100BOOST

    除了主组件外、您还需要确保该硬件能够使 EVM 完全正常工作。

    此致、

    Michael