This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:从8.7开始为 R8.8

Guru**** 2507265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/976198/wl1835mod-r8-8-from-8-7

器件型号:WL1835MOD

 我正在尝试将 WiLink 驱动程序从 R8.7更新为 R8.8。  我为使用反向端口项目的 R8.7执行了原始端口。  新的 R8.8似乎已经从这一步中消失、并且正在从 TI SDK 中修补4.19内核。  问题是客户端使用的3.18内核无法轻松移走。  以下链接

 

https://software-dl.ti.com/ecs/WiLink8/R8_8/WiLink8_R8.8_manifest.html

清单文件-德州仪器(TI)

软件名称:应用程序或文件的名称版本:应用程序或文件的版本许可证类型:TI 将向被许可方提供软件的许可证类型(例如 BSD-3-Clause、GPL-2.0、TI TSPA 许可证、TI 商业许可证)。

software-dl.ti.com

表示 backports 工程应具有 R8.8分支

wilink8-wlan/ backports - WiLink8 WLAN 开发项目。

德州仪器 Git 开放源码存储库

git.ti.com

 

但链接无效

https://git.ti.com/wilink8-wlan/backports/trees/R8.8

 

我已经检查了项目、没有 R8.8分支。  将来是否会发布 R8.8分支? 如果不是、我可以通过另一种方法更新到 R8.8?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确,R8.8不支持反向端口。 我们将确保从清单中删除您提到的链接

    客户正在运行非常旧的 Linux 内核版本。 他们可能会尝试仅更新 WiLink8固件、并检查固件是否满足要求、或自行将其反向端口 R8.8驱动程序

    此致

    Saurabh