This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3120MOD:[BOOSTXL-CC3120MOD]购买查询。

Guru**** 2797585 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3120MOD, CC31XXEMUBOOST, BOOSTXL-CC3135, CC3120BOOST, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/976167/boostxl-cc3120mod-boostxl-cc3120mod-purchase-inquiry

器件型号:BOOSTXL-CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: CC31XXEMUBOOSTBOOSTXL-CC3135CC3120BOOSTCC3120

你(们)好 TI。


我想通过以下 URL 购买 TI 指导的产品。

===================================
BOOSTXL-CC3120MOD:4EA
CC31XXEMUBOOST:2件
MSP-EXP432P401R:4EA
===================================

不过、据说只能购买一个 BOOSTXL-CC3120MOD 产品。

您能告诉我如何购买4种 BOOSTXL-CC3120MOD 产品吗?

提前感谢您。


此致、
Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    请先注意。 我不是 TI 员工。 这意味着该线程的建议不符合 TI 建议。 它们是根据我在 CC31xx/C32xx 方面的经验得出的。

    调查、多 家分销商的库存中有 BOOSTXL-CC3120MOD。 如果您要使用双频带解决方案、您也可以选择使用 CC3120BOOST 或 BOOSTXL-CC3135。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 1月。


    我想您是 TI 员工。
    感谢您的友好解释。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您应该出于开发目的选择 CC3120BOOST。 这将是更便宜的选择。 之后是您的开发完成、您可以 使用 MOD 转至您自己的硬件。 MOD 内部完全相同的 QFN 芯片 CC3120。

    如果您仍有兴趣从 TI store 购买四款 BOOSTXL-CC3120MOD、请等待 TI 的答复。

    1月