This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230S:使用最大 ESR 90k Ω 切换到32kHz 晶体

Guru**** 2810765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/975676/cc3230s-switch-to-32khz-crystal-with-max-esr-90k-ohm

器件型号:CC3230S

大家好、  

我的客户最近遇到晶体短缺问题、他们没有 CC3230数据表中提到的所需规格 MAX ESR 70K。 他们想知道是否可以使用32kHz 晶体、即最大 ESR 90k 欧姆。 谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    否、客户无法使用该晶体、因为这超出了我们的70K 最大 ESR 规格。

    BR、

    Vince