This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:在引脚接头上使用 UART1

Guru**** 2594690 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/975333/launchcc3235mod-using-uart1-on-the-pin-headers

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

除了连接了 XDS110的 UART0、我尝试在器件上使用 UART1、但无论我使用什么引脚配置、我似乎都无法让 SysConfig 将引脚引导至接头而不会发生冲突。

我使用 MQTT 客户端示例作为起点(我基本上是尝试建立串行至 MQTT 桥接器、因此希望使用 UART1作为 IO 的串行端口、并使用 UART0进行调试。

或者、第二个最佳解决方案是为我的应用使用 UART0、而不是使用调试 UART、但在这种情况下、我仍然能够使用 XDS110器件通过 USB 进行编程吗?

我想实现什么目标的任何示例 syscfg 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    调试时、使用 TMS/TCK/TDO/TDI 引脚、而不是 UART。 为方便起见、默认 UART0引脚通过 XDS110进行路由(XDS110在 UART 上闪烁期间切换所需的 RESET 引脚)。 如果调试 MQTT 客户端示例并打开串行终端(示例自述文件或本 SimpleLink Academy 实验中的说明)、则可以看到打印到串行终端。 因此您无需配置 UART1。

    不过、要回答您的问题、SysConfig 与默认 LaunchPad 配置绑定、因此它将仅显示 XDS110标头的 UART0。 如果您转到 SysConfig 设置(右上角)、则可以选择"使用自定义板"以查看所有可用引脚。 LaunchPad RX 和 TX UART 接头物理连接到 IC 引脚55和57 (模块封装引脚46和47)。 您可以将这些引脚配置为 UART1并且不进行硬件更改、并且您应该能够打印到串行终端。


    此致、

    Sarah