This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:工作温度范围与 WL1837MOD

Guru**** 2512705 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/975268/wl1831mod-operating-temperature-range-vs-wl1837mod

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1837MOD

您好!

我在新设计中采用了 WL1837MOD、但我们已决定仅使用单个天线、因此对使用 WL1831MOD 感兴趣。 数据表显示 WL1831MOD 的额定工作温度仅为-20C 至70C (与额定温度为-40C 至85C 的 WL1837MOD 不同)。 这是正确的还是我误解了什么?

谢谢- Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason 回答正确。  只有 WL1837Mod 具有扩展的工作范围。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。  Jason