This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:从 LaunchPad 迁移到嵌入式处理器失败

Guru**** 2562830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, SEGGER, UNIFLASH, SYSCONFIG, CC3235SF, LAUNCHXL-CC3235SF, LAUNCHCC3235MOD, CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1102958/cc3235modasf-migrating-from-launchpad-to-embedded-processor-failing

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3235MODSFSEGGERUNIFLASHSysConfigCC3235SFLAUNCHXL-CC3235SFLAUNCHCC3235MOD

我试图对一名前员工设置但从未记录过的程序进行逆向工程。  在此过程中、我只能得到一个.hex 文件、该文件似乎使用稍稍修改的 AT Command 应用程序版本对 CC3235进行编程。  借助此.hex 文件、我们的主处理器能够访问 CC3235、读取横幅并发出 at+命令。  

我们的产品中嵌入了一个 CC3235MODSF。  可通过 Segger J-Link JTAG 盒通过 SPI 连接器对 CC3235进行编程访问。

我已经知道可以编译 AT 命令应用程序并将其安装在 LaunchPad CC3235MODSF 卡上、看起来工作正常。  然后、我使用 UNIFLASH 将该代码转储到.hex 文件中、然后使用 J-link 卡在我们的硬件上对 CC3235进行编程。  所有程序和验证、但当主卡中的软件启动 CC3235时、它绝不会转出横幅。

我知道硬件的工作原理是、当使用 J-link SPI 编程器对旧的十六进制文件进行编程时、旧的.hex 文件工作正常。  我必须假设从 LaunchPad 转到我未找到的.hex 文件时缺少一些步骤。  或者、与 Launchpad 相比、我需要在 CC3235上更改默认值以访问我们的硬件。

下面是一些问题。

是否有需要在 UNIFLASH 中设置的 CC3235 UART 的波特率设置?

我注意到 Code Composer 上有一些用于 common.syscfg 的 UART 设置。  它似乎表示 TXPin 为55、RXPin 为57。 这些引脚在数据表中看起来是接地引脚。 我在这里缺少什么吗?  我的原理图表明我们正在将处理器连接到 CC3235Mod 引脚46 (TX)和47 (RX)。  

欢迎提出任何想法或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经尝试过这一点。  我在应用中添加了一行代码、该代码提升了我们公开但当前未使用的 GPIO 引脚。  当我加载时、它不会升高。  当我收到朋友的响应时、我将发送.hex 和.dump 文件(我记得、发送私人邮件需要执行此操作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经尝试过这一点。  我在应用中添加了一行代码、该代码提升了我们公开但当前未使用的 GPIO 引脚。  当我加载时、它不会升高。  当我收到朋友的响应时、我将发送.hex 和.dump 文件(我记得、发送私人邮件需要执行此操作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试下载您提供的内容后、Wifi 模块似乎被欺骗。  我甚至无法将我们正在工作的 WiFi 应用程序恢复到它。  我甚至尝试了恢复出厂设置、但没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    嗯。 这不是很好、也不是我们所期望的。 作为还原尝试的一部分、您是否尝试了完整的闪存格式?

    今天、我将回顾您通过 DM 发送的信息、并努力提供一些其他建议。


    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我进行了恢复出厂设置。  我将 SOP 设置为000并进行了 POR。  POR (在文档 IMHO 中定义错误)是指实际断电、还是只是切换复位引脚?

     在我们的系统上设置 SOP 可能会有点问题、因为它由我们的主机芯片控制、然后实际上只有2个引脚暴露在外。  我有一个 ECO 修复请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个问题是、Launchpad (至少是我的 LaunchPad)具有用于 SPI 编程的钉子连接器端口。  这似乎与我们的 J-Link 编程器/调试器使用的引脚不同。  是否有能够/应该能够做到这一点的参考规格?  我不知道的不同 J-Tag 盒或 J-Link 电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    POR 应该只是复位引脚的切换。 下面、您是否只是指我们希望在这里工作的特定电缆? 如果是、我可以通过使用我们的 Cheetah 编程器提供图片。

    [报价 userid="520613" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1102958/cc3235modasf-migrating-from-launchpad-to-embedded-processor-failing/4182436 #4182436"]是否有关于能够/应该能够执行此操作的参考规范?

    现在、我能够通过这个主题寻找线索、还有几个问题-

    • 您希望在哪个 UART 实例中看到终端打印输出? (UART0或 UART1)
    • 您是否一直在开发模式下构建新映像(基于 SDK 中的 at_commands 示例)?
    • 您能否共享相同的.hex 文件和.dump、而是共享重新编程后成功运行的映像?

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还看到在线程开始时对 UART0引脚进行了一些混淆。 在模块封装上、您可以看到引脚46/47。 在模块内部、这些映射到 CC3235 IC 上的引脚55/57。  

    这些也是引导加载程序用于 UART 编程的引脚。 如果您设置了用于 UART 编程的 SOP 模式(100)、您应该能够通过 UART 对电路板上的模块进行编程。 您只需使用跳线将 LaunchPad 上的 XDS110上的 UART 引脚连接到模块上的这些引脚、或使用 FTDI 线缆之类的器件即可。

    不是这需要成为解决方案、而是一个备份想法、用于尝试确保新映像正常、或者在通过 SPI 格式化后似乎无法恢复时、可能用于对器件进行格式化。

    最棒的

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用了 stock at_command、但进行了一些微小的更改。  它被编程为使用 UART0 AFAIK:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您是否能够将设备恢复为原始工作映像?

    正确的做法是、at_commands 示例使用引脚55/57来表示 UART、该引脚映射到原理图中标记过的 UART0。 没关系。

    从您发送的图像中可以看到、提供的原始文件(我认为这些文件基于 at_commands 示例)比似乎包含您的实际应用程序的文件大得多。 这很奇怪。

    还有几个尝试的想法:

    1) 1)我看到您在硬件上细分了 CC3235 NWP LOG 引脚。 您能否启用此输出以收集 at_commands 示例( 程序员指南第20节中的说明)中的 NWP 日志、并尝试再次运行它? 将引脚连接到 UART 转 USB 转换器、查看是否可以使用串行终端记录输出。 让我们看看在应用程序尝试运行时是否得到任何结果。

    2) 2)您是否尝试过通过 UART 接口进行编程、以查看通过编程方式加载和运行的 at_commands 示例?

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    被“欺骗”的设备已被新卡更换。

    不确定文件大得多意味着什么。  我展示了工作模块的.hex 文件、工作模块为741k、新的故障模块为719k。  

    我上次查看时、NWP LOG 引脚没有输出任何内容。  我将使用 UART0和 NWP 连接器填充新卡。  

    我们无法对该 wifi 芯片进行编程的部分原因是我们的“主机”CPU 通过硬连线连接到 UART0引脚。  我们的主机软件无法进行下载。  为了使用 LaunchPad (或 FTDI)进行编程,需要一些硬件和软件工作,而且由于我们不能在生产中进行 UART 编程,因此这不是一个解决方案,而只是一个诊断。

    您是否能够加载/诊断我们在您的设备上发送的图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚将一个连接器焊接到 CC3235_NWP_LOG 的电路板上。  我们的工作图像没有输出。  我们的一名长期团队成员可能已经关闭了它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从文档中、我看到启用 NWP 日志需要代码:
    //如果您的应用已经配置了 UART0,则不需要此行
    MAP_PRCMPeripheralClkEnable (PRCM_UARTA0、PRCM_RUN_MODE_CLK);
    //多路复用器引脚62至模式1输出 NWP 日志
    MAP_PinTypeUART (PIN_62、PIN_MODE_1);

    不确定这是什么。  此代码是否应该出现在 wifi 图像中?  

    例如、我已经尝试过通过 SYSCFG 和软件设置 GPIO 引脚之一。  这两种方法似乎都适用于 LaunchPad 卡、但不适用于我们的嵌入式卡。

    我正在尝试通过 UART 加载映像、方法是禁用主机并将 Launchpad 卡与嵌入式芯片的 UART 引脚交叉连接。  此时、由于此配置中的主机强制 SOP 为000、因此未成功。  寻找将其强制转换为010的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试升级到 CCS12、Uniflash8、SysConfig 1.13、然后使用 SPI 进行编程、但编写完后、WiFi 芯片中仍然没有生命体征。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我应该重新配置到较旧版本的 CCS/Uniflash?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我刚刚被分配了这个线程。 让我用1-2天的时间来对其进行调整、下周我将与您再次进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了清除状态... 您是否能够运行您在器件上编写的任何代码? 即使是一个简单的 GPIO 切换示例(不将 GPIO 切换添加到您的 AT 命令示例中、只是一个访问1/2 GPIO 的简单程序。 您可以将 简单代码基于 drivers/gpiointerrupt 示例)?

    在哪里可以通过 CCS 调试器(即通过 JTAG)加载它? 使用 Uniflash Over UART 将其编程到闪存? 使用外部 SPI 编程器(使用 hex 文件)将其直接编程到闪存中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要添加用于将 PIN_62设置到 NWP 调试 UART 的代码。

    启用  NWP (即在 sl_Start()调用之后)后,可以将这些行添加到您的应用程序代码中,并且调试数据将显示在 PIN_62上。 在 gpiointerrupt 示例中、由于未使用 NWP、因此预计不会输出)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的旧 Wifi 图像工作正常、它是任何未加载的新模块。  我尝试使用 SysConfig 设置更改我们的新映像以将暴露的 GPIO 引脚设置为高电平或低电平、但这似乎不起作用。  我还尝试通过编程方式设置它们、但也不起作用。  我们生成的新程序映像看起来根本不运行。  

    我们的自定义卡未填充 J 标签、仅填充 SPI。  我将与我们的硬件人员联系、了解添加连接器的难度。  

    我刚刚尝试通过将自定义卡 Wifi 与 LaunchPad"host"交叉连接来对其进行编程。  尽管我可以看到 nRST 和中断被发送到 CC3235、但它从不响应中断。  我已验证我们将 SOP 设置为010和100 (均支持 UARTLOAD)、但没有乐趣。  我还尝试过重置为出厂映像、但这也不起作用。

    我的最佳猜测是 nRst 线路不在电压规格范围内。  我们有一个带有主机复位信号的二极管 OR、因此这可能会影响工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们看不到对 GPIO 测试的任何影响、因此我确实怀疑应用程序是否正在运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这个问题是两种可能性之一。  1)我们的构建过程中的某个操作会导致错误的加载映像、甚至不会加载映像;2) CCS 和/或 Uniflash 中发生了更改、正在生成错误的加载映像。  

    我已经回顾了我们的文档、并认为我们的流程与2年前构建良好负载映像时的流程相同。  我们缺少的工具是否添加了一些步骤?  您能否确认当前 CCS/Uniflash 可以生成可行的.hex 文件以使用 SPI 加载。  我注意到一些 LaunchPad 卡甚至没有安装 SPI 连接器、是否已弃用此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个想法是使用我们新收购的 XDS110对 CC3235进行编程。  我知道辅助连接器上有 UART 引脚、但不确定用于 nRST 的 XDS110引脚是什么。  有关如何执行此操作的任何文档?  我尝试了 Google、但没有任何看起来相关的东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 可正常工作的旧版本-您是否只有十六进制文件? 或者您能够使用二进制文件构建它吗? 还是来自源?

    您能否尝试从 SDK 而不是完整的应用中构建简单的 GPIO 示例并对其进行编程?

    尝试消除会阻止代码运行的其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试构建的新版本来自我们认为在旧应用中使用的源代码。

    您是指 SDK?  我们尝试加载Benjamin Moore 提供的模块、但这似乎有相同的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我是从 SDK 中说的。  

    由于调试选项太少、这确实是一个棘手的问题。 我将尝试在内部检查我们还能提供什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可能已经提出了一个解决方案。  似乎、如果我们生成设置为生产的十六进制文件、它会加载。  在加载开发人员版本之前、我已经完成了恢复出厂设置的过程、但这没有帮助。  我们的其中一位 EES 建议、这可能与我们设置 Mac 地址以及开发人员模式似乎不是这样相关。  您提供的任何详细信息可能会帮助我们更好地理解这一点。

    看起来事情正在取得进展。  感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的地方!

    开发映像不能用于 Gang 映像(即通过外部编程器生成的十六进  制文件)、因为它仅在开发中的器件的特定 Mac 地址(防止在产品中使用不安全的开发映像的机制)下被接受。