This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:有关 SDK 中可移植示例的一些问题。

Guru**** 2811095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1159770/launchxl-cc3235s-some-issues-about-portable-example-in-sdk

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S

大家好、

以下是客户的请求:

SDK 版本为  simplelink_cc32xx_sdk_5_20_00_06、在测试 包含两个线程的可移植示例时、 一个是串行端口打印温度、另一个是温度检测和警报。

客户发现、按下  CC3235S-LAUNCHXL 的按钮时、 当前温度数据无法在串行端口中打印、串 行端口始终打印:(h 表示帮助)。

如何在串行端口中打印温度数据?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                             

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    客户是否在串行终端上按下了"t"? 然后应打印温度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sabeeh、

    客户发现程序中有开关条件判断 、直接将其写为开关(t')、但仍然无法通过串行终端打印当前温度。 问题出在哪里?

    客户希望实现的目标: 一旦按下开发板的按钮、就可以通过 串行端口自动打印当前温度。 如何帮助他?

    此致、                                                             

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户对电路板或软件进行了修改、我无法进行评论或提供支持。 演示应在未修改的情况下工作。 请恢复更改并按照项目中包含的说明进行操作、如 README.html。  

    恢复更改后、请要求客户重新刷写电路板。 此外、确保设置跳线 J19和 J20、这些是连接到 I2C 器件的跳线。 我可以确认他们是否发送了电路板图片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、当我在串行终端上按"h"和"t"时、我会得到以下输出: