This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:如何识别 CC3100MOD 是否为预量产版本?

Guru**** 2651785 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/974639/cc3100mod-how-to-identify-a-cc3100mod-is-pre-production-version-or-not

器件型号:CC3100MOD

我的客户从 TI store 购买了一批 CC3100MOD 以进行开发、但发现该模块只能与服务接收器1.0.0.10或更早版本配合使用、不能与后续服务接收器配合使用、因此他们怀疑这些模块是预量产版本。

如何从 CC3100MOD 的丝网中得知模块是否预制? 我发现 一篇文章 说 CC3100MOD 可能包含内部的 XCC3100HZ。 从 TI store 购买的模块是否可能是预量产版本?

谢谢。

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    该模块在2016年的41周制造。 这种旧模块最近从 TI store 发货、这种情况非常奇怪。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    您是在何时为这些订单下订单的?

    您能描述一下使用较新的 Service Pack 时设备出现故障的方式吗?

    我将在内部进行深入了解。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    客户在 TI.com 上下单。

    该模块无法使用新的服务包连接到特定 AP (即华为路由器)、但使用旧的服务包 1.0.0.10、连接正常。

    BR、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    我已经与产品团队确认、虽然这是一个较旧的模块、但它不是预生产模块、应该按预期工作。 您描述的问题听起来更像是互操作性问题而不是硬件问题。

    您能否捕获 NWP 日志或 Wi-Fi 监听器日志、以便我们深入探讨此问题? 我还将添加我们的软件应用团队以进一步提供帮助。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    您可以在以下用户指南 中找到有关如何捕获 NWP 日志的说明:https://www.ti.com/lit/swru368

    您能否指定客户测试的服务包版本?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince 和 Sarah:

    非常感谢您的帮助!

    客户已使用多个版本进行测试、故障随 NWP 版本2.13和2.12以及2.11提供、然后工作正常。

    我将要求客户提供 NWP 日志并返回给您。

    BR、

    水阳