This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:SRRC 已过期、我们是否有任何更新?

Guru**** 2768865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/973875/cc3200mod-srrc-was-expired-do-we-have-any-update

器件型号:CC3200MOD

尊敬的香榭丽舍

我们使用以下链接下载 SRRC 认证报告。

但我们发现此认证已过期(2015 + 5年)。

我们是否有 SRRC 的更新?

非常感谢。

此致、

Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet、您好!

    我将对此进行研究、并尽快回复您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet、您好!

    是的、SRRC 认证已更新。  

    新文档尚未在 TI.com 上发布。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    如果客户想要获取 SRRC 认证的最新报告、我们将从哪里下载?

    非常感谢。

    此致、

    Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Janet、

    我将通过电子邮件将其发送给您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    感谢您的确认和分享。 SRRC 已更新。