This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:BeagleBone Black & amp 无法使用 WiFi;Element 14无线 Cape

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/971406/wl1837mod-wifi-does-not-work-by-beaglebone-black-element-14-wireless-cape

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

您好,

我将 BeagleBone Black 与 Element 14无线 Cape 配合使用 、用于网关项目。

现在、我按照 WiLink8.8指南开始、 www.ti.com/.../swru561a.pdf

SDK

1.ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-06.00.00.07。

2. build-utilits-r8.8至 build wl1837

硬件:

BeagleBone Black + Element 14无线 Cape  

我使用 SDK ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-06.00.00.07创建用于 BeagleBone Black 的 SD 卡。

根据 UART 日志中的引导信息、WiFi 看起来不错。

但在我按照指南配置 wlink 之后

CD /usr/sbin/wlconf

configure-device.sh

下面显示了一些错误。

您知道原因吗?

已附上日志以供您参考。

e2e.ti.com/.../5543.putty.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能是器件树没有 E14无线 Cape 设置。

    请应用此修补程序,重新构建 dtb 文件并重新测试

    https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/build-utilites/tree/patches/kernel_patches/beaglebone-wilink8-capes/Enable-TI-WiFi-Bluetooth-am335x-boneblack-WL1837.patch?h=r8.8

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saurabh,

    感谢您的回复。 我将尝试如何将此修补程序添加到我的 R8.8实用程序中。

    我可以问一个新生的问题吗?

    在我的 BeagleBone Black 启动信息中、它会显示

    wlcore:固件已启动。

    WiFi Cape 是否已经工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您已经更新到 R8.8版本。  上面的快照显示驱动程序模块已加载且固件已正确下载。

    我建议您更新到最新固件8.9.0.0.86: https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx_fw/log/

    只需替换/lib/firmware/ti-connectivity 中的固件二进制文件即可

    此致

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    已更换 Bin 文件、但遇到相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    随函附上我的 Cape 以供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +根据您的建议添加更多日志、更新了新固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您正在使用 Circuit Co Cape。 我不确定它是否与 E14无线 Cape 共享原理图。

    我建议检查原理图并相应地修改 DTS 文件

    此致

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saurabh、

    谢谢。 这是 DTS 问题。 我已经解决了问题。