This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:通过托管网页连接到 WiFi

Guru**** 2566705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/974461/cc3235sf-connect-to-the-wifi-through-a-hosted-web-page

器件型号:CC3235SF

团队的成员、我们是否有一个允许用户连接到 cc3235sf 的 wifi 并通过托管网页或 Android 应用配置其新网络连接的基本应用?  

客户已加载配置演示、可以使用帮助了解其应如何工作。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处介绍了 TI 配置:

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/swra513

    它使用内部 HTTP 服务器(预加载的 html 页面)和 SimpleLink RESTful API (因此浏览器或 Android 应用可以配置器件。

    这只需要进行一些器件初始化并调用 sl_WlanProvisioning 命令(整个配置随后由 NWP 处理)。

    如果客户希望在主机上(即在应用程序中)实施 HTTP 服务以进行专有配置、他可以参阅开箱即用示例或本地 OTA 示例 (两者都演示了如何使用应用程序中的 HTTP 服务器 API -在本例中用于 OTA 更新以及控制/查询器件状态(配置是使用 TI 方法完成的)。

    BR、

    Kobi