This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:SimpleLink 连接

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/974355/cc3135-simplelink-connections

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他器件: CC2642R

大家好、团队、

我正在与客户合作开发一个涉及 CC3135 + CC2642R + MSP432E4的解决方案。

我想知道 SimpleLink 套件假定的最小物理互连是什么,以使这三种设备能够互操作,并尽可能地充当“即插即用”。

要实现 SimpleLink 功能、需要建立哪些主要连接?

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    我假设客户使用 MSP432E4作为系统的主微控制器。 这是有道理 的、因为 MSP432E4有适用于 CC3135和 CC26x2器件的 SDK 插件演示。

    • Wi-Fi 主机驱动程序需要一个 SPI 接口(还支持 UART、但该驱动程序当前不支持即插即用)以及2个 GPIO (NHIB 和 IRQ)。   有关详细信息、请参阅数据表和 Wi-Fi 插件。
    • BLE 接口需要 UART 和3个 GPIO (MRDY、SRDY 和复位)。 您可以在 BLE 插件用户指南中找到更多详细信息。
    • 如果要使用 CC3135管理2.4GHz 无线电共存、还需要在 CC3135和 CC26x2之间连接共存性 GPIO。

    请记住、这三个 LaunchPad 可能并非全部堆叠在一起、开箱即可使用。 如果要堆叠 LaunchPad、可通过生成新的 SNP 映像轻松更改 CC26x2接口的引脚配置。

    此致、

    Sarah