This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:如何在重新编程时保留已编程的 Mac 地址?

Guru**** 2522290 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/974031/cc3220mod-how-to-keep-a-programmed-mac-address-while-reprogramming

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

我的客户希望对自定义 Mac 地址以及射频测试图像进行编程、在射频测试后、他们将通过主机处理器对应用图像进行编程。 他们想知道如何保持自定义 Mac 地址设置之前已编程。 谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAC 地址存储在闪存中(在安全系统文件中)。

    当对器 件进行重新编程(I.e 使用 uniflash 或 sl_FsProgram 命令)时、整个闪存被擦除、MAC 地址将丢失。

    用户应确保测试映像和应用映像使用相同的 MAC 地址。

    另一个选项是仅重写 MCU 映像文件(使用 SimpleLink FS API:sl_FsOpen、sl_FsWrite、sl_FsClose)、这样只替换 MCU 映像、但不会更改系统和用户文件(包括保存 Mac 地址的系统文件)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是一个评论。

    我认为上传两个映像(射频测试)以及之后的生产映像会在生产过程中浪费时间。 更简单的方法是将射频测试例程集成到生产映像中。

    1月