This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:Wi-Fi 论坛

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/973927/launchcc3220modasf-wi-fi-forum

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

 您好!

我对这项陈述有疑问:

"此器件适用于 OEM 集成商、条件如下:"

"•安装天线时、天线与用户之间必须保持20cm 的空间。"

摘自 SWRU512–2017年8月。

这意味着天线和用户之间的空间为20厘米?  我的理解是否正确附在图片中?

非常感谢。

BR、

Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    您的图片是完美的、并说明了相关要求-实际上、如果您需要的器件距离人类20cm 更近、则需要额外的认证。

    BR、

    Vince