This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:第二天线 WiFi 模式测试

Guru**** 2554980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/973521/wl1835mod-second-antenna-wifi-mode-testing

器件型号:WL1835MOD

您好!

在 WiFi 连接模式下配置第二个天线时、我需要一些帮助。 据我所知、第二个天线仅用于 MIMO。 所以、

wl18xx.ht.mode=0x0将设置 MIMO 模式。

 

但我不确定如何测试 MIMO 模式。 在 AP (请注意、ML5用作 AP)和 STA 端需要进行哪些设置才能使用 MIMO?如何验证连接是否为启用 MIMO 的连接?

此致、

法里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    硬件还应连接2根用于2.4GHz Wi-Fi 频段的天线。 请确保 wlconf 文件启用了2种天线模式的设置。 可以使用 位于 /usr/sbin/wlconf.的 configure-device.sh 脚本设置天线配置  

    MIMO 使用索引为(8 - 15)的数据速率。 这将是了解是否正在使用 MIMO 的最简单方法。 可以分析网络监听器捕获、以检查传输 Steams 的数据速率  

    (您也可以参阅 https://www.ti.com/lit/ug/swru423a/swru423a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 是否可以修复 AP 模式下的数据速率、以便在连接11n MIMO 站点时仅使用特定的数据速率。   

    此致、

    法里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在 hostapd.conf 文件(位于/usr/share/wl18xx)中、您可以尝试修改 basic_rate 参数以添加想要使用的速率。 要实现速率、您可能需要使用 iperf (或类似工具)生成流量。  

    此致、  

    Sudharshan K N