This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:有关 CC3200的咨询

Guru**** 2845960 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/972984/cc3200-inquiries-about-cc3200

器件型号:CC3200

您好!

我构建了 CC3200SDK_1.5.0版本并检查了 Wi-Fi 通信、版本如下。

Code Composer Studio 版本:10.2.0
2.CC32XX SDK 版本:1.5.0
TI RTOS 版本:2.15.00.17


智能插头项目正在进行中、首先、我们将 CC3200SmartPlug_1.0.0的版本上传到 TI 提供的 CC3200 SmartPlug HW、以进行测试。

Code Composer Studio 版本:10.2.0
2.CC3200SmartPlug_1.0.0
TI RTOS 版本:2.15.00.17

如果您使用上述版本进行构建、将会出现错误、我们将与您联系以获得此问题的解决方案。

错误屏幕如附件所示。

我想得到一个快速的答案。
好好照顾我。

谢谢你。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    CC3200智能插头软件参考基于 CC3200 SDK 的较早版本、因此您可能会发现一些构建错误。 对于错误"无法打开源文件'datfiles.h"、您可以在 CC3200 SDK 中查找头文件 datatypes.h 并将其复制到项目的包含路径中。

    此致、

    Sarah