This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:射频路径中的直流阻断电容器

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/973246/cc3135mod-dc-blocking-capacitor-in-rf-path

器件型号:CC3135MOD

您好!

在天线匹配网络之前、我是否需要在射频路径中放置一个直流阻断电容器(10pF 左右)? CC3135MOD 数据表 SWRS225C 假设我不必这么做、但 Booster Pack 原理图 BOOSTXL-CC3135MOD 具有该功能。

谢谢、

Olek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    模块内部已经包含一个直流阻断电容器。 此电容器的原因是天线匹配-您需要在天线之前进行 PI 配置、以确保您能够根据设计正确调整天线。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    感谢您的快速回复。 Booster Pack BOOSTXL-CC3135MOD 在 PI 电路之前具有一个直流阻断电容器。

    谢谢、

    Olek